欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

弹簧设计的计算公式

  • 2020.03.16 22:23:07
  • 米思米
  • 23430

   LCA中用到的弹簧设计绝大部分是压缩螺旋弹簧或拉伸螺旋弹簧。 这两种弹簧在设计时通常会涉及到下面的项目。 在这里将对于a),b)项目进行解说。
 

a)

在使用范围内,弹簧负载和形变量:弹簧常数

b)

安装弹簧的空间:长度x外形

c)

弹簧的固定方法:弹簧的两端形状和固定方法···(请点击参照文章

d)

其他:弹簧刚度(永久变形),疲劳度

(1)弹簧常数和弹簧形状尺寸的关系式

  弹簧的形变量和负载(力)的关系在第224讲中介绍了胡克定律。


  P = k x δ  

       P:弹簧负载  

       k:弹簧常数   

       δ:弹簧挠度(形变量)

「k:弹簧常数」用弹簧材料特性和弹簧形状可以用下述公式表达。这个公式压缩螺旋弹簧和拉伸螺旋弹簧都适用。


  k = P/δ = G x d4/8 x n x D3 ・・・(A)

         G:横向弹性系数(杨氏模量)

         d:线径 

         n:有效匝数 

         D:平均线圈直径

  通过使公式(A)变形,暂时设定D(平均线圈直径),d(线径),k(弹簧常数)来计算有效匝数:n,或者根据已知的P,D,d,n ,来计算形变量:δ。

(2)弹簧的长度、外形的设计

   弹簧长度是根据允许形变量与弹簧载荷之间的关系来选择和设计的。
 「允许形变量是会使弹簧变形或损坏的最大变形量(参考【图1】)。

弹簧设计的计算公式

前往压缩弹簧商品筛选页面:点击这里

前往拉伸弹簧商品筛选页面:点击这里


选型工具

热卖产品Hot selling products

提及商品

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities